This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:在进行 EFT 和浪涌测试时 Vout 下降。

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951, UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191537/ucc28951-vout-drops-while-having-eft-and-surge-test

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件: UCC28950

您好、专家团队

我们的客户已经完成了 UCC28951的3kW 设计、他们在通过 EFT 和浪涌测试时遇到了一些问题。 VOUT 将下降、然后在大约13ms 后恢复、如下图所示:

黄色为 VOUT、蓝色 为 OUT-OUTD、橙色 为 OUT-OUTB。 您可以看到、outc 和 outd 在13ms 后停止并恢复、IC 似乎进入了一些保护模式。

我们已将 SS 电容器更改为150nF、470nF、但恢复时间相同、为13.4ms。 您对此问题有什么见解吗? 因为我在数据表中找不到关于这个13ms 电平保护的任何信息。 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shafeng、

    感谢您查询 UCC28951。

    我认为这种行为必须与逐周期电流限制和重启前的关断时间相关、这取决于施加脉冲浪涌时的软启动电容值和运行占空比。 您可以尝试探测 CS 引脚和 SS 引脚吗?

    我认为这里有两种可能的情况:

    1、 假设在过载条件下 CS 引脚超过2V 阈值时、UCC28950将终止 PWM 并激活内部灌电流、以使 SS 电容放电。 当其 SS 电容电压降至3.6V 以下时、内部强下拉灌电流将被激活、控制器进入断续模式以提供保护。  

    我预期的结果如下:逐周期 ILIM 时间的长度取决于 SS 引脚上的电容和放电电流 I_DS。 SS 电容已知、但放电电流是占空比的函数。 如果过载情况更加严重、则 CS 信号将更快地达到2V 阈值、并且占空比将短于过载情况不太严重且占空比更大的情况。 因此 、根据上述条件、SS 引脚上的电压需要一个不确定但可变的周期才能降至3.6V 上拉阈值。 另一个因素是 SS 钳位电压和上拉阈值的容差。

    在这种情况下、您可能会在短时间内发生过流、 此时 SS 放电将立即停止、CS 信号将停止、达到逐周期限制、正常运行将继续。  如果系统在 几个周期内达到2V 逐周期(CBC)限制、那么我预计当达到 CBC 阈值时放电电流将打开、而当未达到阈值时将关闭-我希望 SS 引脚在这里达到某种"平均"值 它将恢复正常运行、这是您的情况可能发生的情况。

    此致、

    Harish