This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62442:每个输出的3A 电流是否正常?

Guru**** 2509385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191923/tps62442-is-3a-current-ok-for-each-output

器件型号:TPS62442

大家好!

我想使用  TPS62442为每个输出提供3A 和1A 电流。 这两个通道之间有何差异? 每个输出能否提供3A 电流? 或者、我是否可以认为两个通道是相同的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hale、

    每个输出都能够提供3A 电流。 另一个将限制为1A、以满足4A 的总输出电流限制。

    此致、

    瓦伦