This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS929120EVM:器件地址问题

Guru**** 2812095 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191160/tps929120evm-device-address-problem

器件型号:TPS929120EVM
主题中讨论的其他器件:USB2ANY

您好!

我正在尝试将 TPS929120 EVM 评估板连接到 GUI、但弹出一个其他问题。 我设置了 addr 跳线、如下图所示:

  

GUI 中的 addr 应该是什么? 我使用这个、但它没有连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aitor、  

    如果是第一次连接到 EVM 板、则地址为01。 当然、如果之前更改了地址、您可以尝试从00到07的不同地址。   

    您似乎正在使用 CAN 总线进行通信、请按照   EVM 用户指南3.1.2与 CAN 收发器进行通信以进行硬件设置中的说明进行操作。  

    如果仍然无法正常工作、请帮助分享屏幕快照和/或视频。  

    此致、  

    XG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已检查所有硬件设置、一切看起来都正常。 我添加照片来展示它:

    不过、相同的误差会持续出现。 我还尝试通过 J1连接器供电、以查看这是否是故障、但未发生任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aitor、  

    图片显示 USB2ANY 的引脚不匹配。 请使用正确的引脚连接重试它、然后查看它是否正常工作。  

    此致、  

    XG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从图片中可以看出、它被错误地插拔。 改变、一切都正常。

    感谢你的帮助 Xiaoguang1:)