This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62932:SW 负电压规格

Guru**** 2582735 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191845/tps62932-sw-negative-voltage-spec

器件型号:TPS62932

您好专家、

我的客户将在 SW 引脚上遇到负电压。

它小于直流电压的最小电压、并且在绝对额定值中、持续时间也是瞬态时间。

因此、客户希望了解是否存在风险。

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emma:

    SW DC -0.3V 规格是直流限制、这意味着将 SW-GND 与直流资源连接会损坏 IC。  

    关于交流 SW 否定规格,-3V 在10ns 时间内。

    关于您共享的波形,您能否帮助检查是否使用最小闭环进行了测试? 这个618ns 已连接到我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以查看此应用手册。

    了解 SW 节点的绝对最大额定值(修订版 A)