This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:LM5064限流分流电阻器选择

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191456/lm5064-lm5064-current-limit-shunt-resistor-selection

器件型号:LM5064

尊敬的团队:

我的客户计划将-48V 电信电源系统上的 LM5064用作 ORing。 但他们对技术问题有顾虑:

  • 它们要求电压监控器精度为0.5%、电流精度为1%。 LM5064电流精度仅为1%。 我们是否具有更高的精度?
  • LM5064电流限制为500A、如何在客户额定电流为63A/125A 时结论此功能是否足够?
  • 如果保护电流限制为500A、如何设置分流电阻器值和 VCL 阈值? 分流电阻器上的功耗是否过大?
  • 我们是否有下一代 LM5064的任何其他发展蓝图更新?
  • 它们面向竞争对手器件 XDP710 XDP700  

期待您的回复!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zoe、

    感谢您的联系。 请参阅以下回答。

    • 它们要求电压监控器精度为0.5%、电流精度为1%。 LM5064电流精度仅为1%。 我们是否具有更高的精度? Avishek:不可以、LM5064是我们产品系列中唯一一款适用于-48V 应用的器件、它附带 PMBus。  
    • LM5064电流限制为500A、如何在客户额定电流为63A/125A 时结论此功能是否足够? Avishek:抱歉、我无法理解您的查询。 请详细解释。  
    • 如果保护电流限制为500A、如何设置分流电阻器值和 VCL 阈值? 分流电阻器上的功耗是否过大? Avishek: 客户是否需要500A 的电流限制? 如果是、为什么? 48V 电压下的500A 设计是不可行的。   
    • 我们是否有下一代 LM5064的任何其他发展蓝图更新? Avishek:否
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pal、

    很抱歉、对于 LM5064电流限制为500A、是指 TI.com 中的规格草案。 我想知道该值是如何达到500A 的? 这是否意味着客户可以在正常工作电流为125A 时使用该器件?

    与上述数据表中所述的一样、通过连接到 VDD 将 CL 设置为26mV、或连接到 VEE 时将 CL 设置为50mV。 如果客户的正常工作电流为63A 或125A、如何配置分流电阻器的此参数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    回答您的问题1:请填写设计计算器并与我们分享以供审核。

                          https://www.ti.com/lit/zip/slvc556

    2:CL 引脚可连接到 VDD 或 VEE 以选择 EVM 中实现的所需电流限制阈值。

    您还可以使用0Ω Ω 电阻器来实现这一点。