This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:栅极至 SRC 阻抗降至10欧姆

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188286/lm74502-q1-gate-to-src-impedance-reduced-to-10-ohms

器件型号:LM74502-Q1

大家好、

您能帮助回答以下问题吗?

当使用 LM74502-Q1驱动背对背 MOSFET 时、经过一段时间后、使用万用表测量 GATE 引脚到 SRC 引脚的电阻、发现电阻降至10欧姆、但芯片可以正常驱动 MOSFET。

您能帮我理解原因吗? 谢谢你。

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    请分享您的电路原理图以及测量栅极 SRC 电阻的测试条件。

    当您测量 栅极 SRC 电阻时,EN/UVLO 是否被拉至低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的及时回复。

    电路原理图 如下。

    我们  在电源关闭时测量栅极 SRC 电阻、因此 EN/UVLO 引脚悬空。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    进一步的分析表明、自举电容器在电源故障后具有残余电压、此时测试的栅极- SRC 阻抗仅为几欧姆。 自举电容器的残余电压放电后、GATE 和 SRC 之间的阻抗正常。 基于这种现象、我们想知道 LM74502-Q1的内部硬件框架、以评估这种情况是否会给设计带来风险。 同时、我希望 TI 能帮助评估是否存在风险。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当缺少输入 电源时 、栅极 SRC 引脚之间将出现一个无源下拉电阻器、以使 FET 保持关断状态。  

    您能否分享在栅极 SRC 引脚上测量的阻抗与  在不同实例下测量的电荷泵电容电压的测量结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    芯片断电后、电荷泵的剩余电容电压为1.7V、GATE SRC 的阻抗为2欧姆。 剩余电荷泵电压降至0.3V、其中 GATE - SRC 的阻抗为78K 欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您提供相关信息。 让我向您解释一下这种行为。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    期待您的回复。 如果  可能、我想知道这个芯片的内部硬件架构。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的观察结果是预期的。 使用 电荷泵电容器的电源、 GATE - SRC 之间的2Ω 有源下拉保持 正常工作 、然后当电荷泵电容器放电时、有源电路不再在 GATE - SRC 之间提供低阻抗、因此您只需测量  GATE - SRC 之间的无源电阻即可。

    遗憾的是、除了数据表的功能方框图中显示的内容外、我们无法透露有关栅极架构的更多详细信息。

    此致、

    Praveen