This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2003C:设计评审

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2003C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186963/tps2003c-design-for-review

器件型号:TPS2003C

您好!

我们在设计中使用 TPS2003C 电源开关、而不使用电源开关的第二通道。  如果不使用该引脚、我们是否可以将其保持悬空?

请找到所附的原理图。

谢谢、

Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonali、

    您可以将该引脚保持悬空状态、因为它是开漏输出。

    此致

    Shuai Yuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、您好!

    我们可以使 FLT2和 OUT2引脚保持悬空、对吧?

    此外、请查看随附 的 TPS2003C 原理图。

    谢谢、

    Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonali、

    是的、您可以将这两个引脚 FLT2和 OUT2悬空。

    我是否可以知道 USB1_PRT_CTRL4的用途是什么? 并且您希望通过将 EN 引脚连接到 FLT1引脚来使用内部自动重试功能?

    此致

    Shuai Yuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shuai、您好!

    USB1_PRT_CTL4连接到 USB 集线器端口控制引脚。  PRT_CTL1引脚的功能-电源使能/过流 检测。 作为输出、该信号是一个高电平有效控制信号、用于为下游端口供电。 作为输入、该信号表示 来自 USB 端口上外部电流监视器的过流情况。

    请查找随附 的 TPS2003C 的完整原理图。

    e2e.ti.com/.../USB-HUB.pdf

    谢谢、

    Sonali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonali、

    很抱歉、我们现在正在度假、我们将在回来时回复您。

    此致、

    Kuno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sonali、

    我对您的描述有点困惑。  PRT_CTL1未连接。

    根据我的理解、您使用 USB 集线器(USB1_PRT_CTL4)来启用电源开关、对吧? 此外、USB 集线器将接收到来自电源开关的过流低电压信号、对吧?

    此致

    Shuai