This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:50W、5V 电源板问题

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191525/ucc28780-50-watt-5-v-power-supply-board-issue

器件型号:UCC28780

我使用此 IC 设计使用 ACF 的5V、50W 电源。

我无法在突发模式下操作 UCC28780、它始终在 AAM 模式下以轻负载运行您能建议什么调试过程来验证突发模式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mayur、  

    感谢您关注 UCC28780 ACF 控制器。  

    我认为这个问题与我目前通过电子邮件与您在伊顿的两位同事探讨的问题相同。  
    目前、我正在评估他们向我提供的数据、但尚未得出关于下一步行动的结论。  

    由于我已经通过电子邮件解决了这个问题、我不知道是否应该通过 E2E 提供此并行路径。  
    我更愿意选择一条或另一条路径、而我更倾向于选择另一条路径、而不是选择这条路径、因此我建议关闭这条路径。    

    此致、

    Ulrich