CT 引脚的上升和下降电压阈值是多少? 当 VDD 升至检测阈值以上时、CT 将开始充电。 在什么电压下启用复位输出?
此外、什么是下降电压阈值? 我希望使用此器件替代引脚兼容但没有 MR 引脚(该引脚为 NC)的其他器件。 通过从外部下拉 CT 并使电容器放电、可实现手动复位器件的功能。 在我的电路中、我不会一直拉至0V、这两者之间有一些变频二极管压降、因此当复位输出被置为无效时、CT 上的确切下降阈值是一个关键参数。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CT 引脚的上升和下降电压阈值是多少? 当 VDD 升至检测阈值以上时、CT 将开始充电。 在什么电压下启用复位输出?
此外、什么是下降电压阈值? 我希望使用此器件替代引脚兼容但没有 MR 引脚(该引脚为 NC)的其他器件。 通过从外部下拉 CT 并使电容器放电、可实现手动复位器件的功能。 在我的电路中、我不会一直拉至0V、这两者之间有一些变频二极管压降、因此当复位输出被置为无效时、CT 上的确切下降阈值是一个关键参数。
我可能会使用1.8V 版本。
查看第8.2节中的功能块、通过 RCT 的充电电流随着 VDD (与检测阈值无关)增大而增大、但我认为该器件通过调节 CT 电压阈值来解决该问题 -否则、延时时间取决于 VDD、 情况并非如此。
我猜上升阈值取决于 VDD。 我不太确定下降阈值、因为实际上没有什么取决于该阈值-该器件通常假设当 VDD 低于检测阈值或手动复位时、CT 将放电至0V、因此不太重要。
是否可以验证这一点? 尤其是1.8V 版本在不同 VDD 电平下的下降阈值? 如果可能、询问此部件的设计人员 CT 是否存在某种最小下降阈值? GND 和 CT 之间有2个肖特基二极管压降、因此当我尝试将 CT 拉至低电平时、电压可能约为600mV。 即使您的测试显示下降阈值为1V、也最好验证最小阈值始终高于600mV。
您好、Walter、
今天我用手头上的 TPS3840PH30DBVR (3.0V 阈值)做了一些实验、发现下降阈值大约为1.0V、不同 VDD 电平的下降阈值也是如此-我得到的 VDD = 3.5V、4.0V、5.0V、6.0V、6.0V 的结果相同。
您是说下降阈值随 VDD 变化(这与我测量的值相反)、还是随不同的阈值部分而变化(这是您最初的理论)?
0.54-0.61V 的结果-是通过实验还是通过设计确定的结果?
我曾有机会使用1.8V 器件对此进行测试、我发现 CT 下降阈值与3.0V 版本相同、大约为1.0V。
这对我的应用来说是个好消息、但我想知道、如果您的设计团队说它应该是0.6V、为什么会看到这种情况呢? 您是否可以访问 TPS3840PH18 (1.8V 阈值版本)、是否可以重复 使用 TPS3840DL29进行的测试、并查看您是否获得与 TPS3840DL29相同的~1.0V 阈值、以及与 TPS3840PH30 和 TPS3840PH18相同的阈值?