This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS717:输出分压器与 IFB 泄漏电流间的关系

Guru**** 2516170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191699/tps717-output-divider-vs-ifb-leakage-current

器件型号:TPS717

我看到、建议3.3V 输出的较低电阻值为324k Ω(上部电阻器@ 1.02Mohm、参考数据表的表3)。 电阻分压器链中的电流为~ 2.5uA (如果没有 IFB 泄漏)。

该器件的泄漏规格典型值为0.02uA、但在整个温度范围内可能高达1uA。   当使用1.02M 上分压电阻器时、这是否会在输出电压中引入较大的误差?

请对其进行调节、以便电路设计为在整个温度范围内保持3.3V 输出。 如果要限制1uA 泄漏的影响、例如对输出电压的33mV 影响、那么我们必须对顶部电阻器使用33K 欧姆电阻器、对底部使用10.4K 电阻器。 这超出了建议的电阻值 (~ 10X 更低)-可以吗? 在这种情况下需要什么输出电容? 5 μ F? 10 μ F? 我们如何确定这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    是的、对于外部可编程器件、反馈网络电流和温度范围内的精度之间始终存在折衷。 一般来说、修改此参数不会导致器件无法运行或不稳定。 我们通常建议反馈网络总电阻为100k-1M、一些较旧的器件、例如这个器件、具有大得多的反馈电阻器网络。 利用此反馈网络、您将看到系统中的静态电流增大、但由于泄漏电流的影响更小、因此在输出电源轨上具有更强大的性能。 但是、修改分支有可能使器件进入不稳定状态、通过增加 COUT 最小值、您应该能够避免不稳定性、 但是、我不相信在这种条件下运行会迫使器件不稳定、因为 COUT + COUTesr 在 A 因素中占主导地位。 这将是一个仿真或基准测试结果、可以为问题提供可靠的答案。

    此致、

    John