This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:ACT 由 TPS389006-Q1下拉

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS389006-Q1, TPS389006
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190965/tps389006-q1-act-is-pulled-down-by-tps389006-q1

器件型号:TPS389006-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS389006

你(们)好。

客户正在进行 tps389006-Q1序列测试。  

我们发现 ACT 被单独下拉约1.5ms、波形如下所示。  

测试条件。

1.如果 ACT 上升沿在 VDD 上升沿之前  

2.当 VDD 达到约3.3V 时,ACT 信号被下拉。

由于 ACT 输入信号也用作其他器件的使能信号、它会导致 另一个器件出现异常的开/关。  

请帮助我们仔细检查 tps389006-Q1是否正常运行?

BRS、

Shubiao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shubiao、

    这是预期的、因为 BIST 在 VDD 超过 POR 后运行。 建议在数据表中的时序部分给出的 BIST 启动持续时间之后将 ACT 低电平发送到更高电平。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    感谢您的快速响应。

    如果在 VDD POR 之前拉高 ACT、ACT 是否会由 TPS389006自身下拉以满足时序要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJ、您好!

    我将进行调查并告知您。

    谢谢、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JJ、您好!

    根据器件功能模式(图8-8页13),ACT 可以将自身取消置位,然后将自身重新拉高。 VDD 达到 POR 后、器件会进入 BIST (内置自检)、然后才能完全导通。 需要 ACT 的上升沿才能转换到序列监控块。

    谢谢、

    Andrew