This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:在旁路监视器模式下未使用 LDO 的 UV/OV 电压监视器不能通过静态或 PFSM 进行工作

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191012/tps6594-q1-uv-ov-voltage-monitor-of-an-un-used-ldo-in-bypass-monitor-mode-doesn-t-work-from-static-or-pfsm

器件型号:TPS6594-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS6594EVM

您好!

我需要使用 LDO1和 LDO2来监控外部电源、我将它们设置为旁路模式并启用 UV/OV 电压监控器

但是、如果我读取 LDO1_CTRL/LDO2_CTRL、 则 LDO1_VMON_EN/LDO2_VMON_EN 位为低电平

我尝试将该位设置为 PFSM 序列、但它不起作用

 通过 GUI 寄存器接口设置 VMON_EN 位有效、但我需要它通过 PFSM 工作

我使用  的是 GUI 版本3.0.0的 TPS6594EVM

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howdy Nimrod。

    如今、E2E 主题帖数量庞大。 请预计明天会收到回复。

    最棒的

    David Martinez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看"生成的代码"后、我看到只有我在中按下更新的选项卡中的信息被设置:

    如果我在此选项卡中按"更新"、则仅在 "生成的代码"中进行更新

    如果我在此选项卡中按"更新"、则仅在 "生成的代码"中进行更新

    n`t、我无法在同一序列行中更新 LDO1_VMON_EN 和 BYPASS

    我在电源序列的两条单独的线路中添加了两次它 、这样就解决了它

    还有其他选择吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nimrod、

    "VOUT"选项卡下的项目/选项必须作为独立步骤执行、而不是"VCTRL"下的项目。 它们反映了 LDOx_CTRL 与 LDOx_VOUT 寄存器中可用的选项。 即使作为直接寄存器写入执行、也需要执行步骤。

    我建议在静态设置中将 LDO 设置为旁路模式。 在您的序列中、用一步启用 LDO、然后用第二步启用 VMON。

    此致、

    Mike