This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:我是否需要化学 ID?

Guru**** 2925000 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQ40Z50, GPCCHEM, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191545/bq27220-do-i-need-chemistry-id

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50GPCCHEMGPCCEDV

您好、TI 专家、

我的客户认为 BQ27220是他们的新产品。

它们仅使用阻抗跟踪电量监测计(如 BQ40Z50)、这是第一次考虑 CEDV 器件。

1.我不需要找到化学 ID 吗?

2.我看到了文档 SLUUB45B、然后我只制作6个放电日志和1个配置文件并将其压缩、然后上传到 GPCCHEM、那么一切都完成了吗?

在文档 SLUUB45B 中、温度定义为5、30、50。  是环境温度吗? 或 IC 的温度?

(因为这会撞击器件、所以温度会达到很高的值、可能超过90度。)

4.量表的值不正确,我们是否应该再次记录放电日志? 或者是否有任何方法对其进行校准?

此致、

Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Chase、

    对于 bq27220、请使用 GPCCEDV 工具而不是 GPCCHEM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    2:是的。 这就是获得 CEDV 系数所需的全部。

    3:这是电池的环境温度。

    4:建议在配置后检查监测计的性能。 对于 CEDV、正确设置初始 FCC 以及正确设置初始 EDV2和 EDV1 (7% SOC 和3% SOC 上的电压)至关重要。 通常不需要校准(除非您使用不同于默认值的感应电阻器)。