This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:多个周期、但不满足 VCT、不放电至0%、不放松、将发生什么情况?

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191072/bq28z610-r1-many-cycles-but-not-meet-vct-and-not-discharge-to-0-no-relaxation-what-will-happen

器件型号:BQ28Z610-R1

许多周期、但不满足 VCT 要求、不放电至0%、不放松、将发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在许多循环计数中、将电池充电至99%(FC=0)并放电至5%、不会放松、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测量仪表精度会受到影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否会导致 SOC 跳转?

    至少应保证哪些条件才能实现良好的精度和无跳转?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    SoC 跳转不相关。 即使温度发生变化、实际 SOC 也可能会跳转。 为了防止用户看到 SOC 跳转、您可以使用监测计的平滑功能。