This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3701:TPS3701

Guru**** 1809840 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184297/tps3701-tps3701

器件型号:TPS3701

请查看随附的使用 TPS3701DDCT 监测电池电压11.6V 至15.1V 的窗口比较器电路的图像。  

比较器监控的电压与输入电压相同。  

但是、一旦电压下降、电流消耗(~40mA)达到欠压阈值电压、并且在达到过压阈值时也会发生同样的情况、比较器输出就会产生1.3V 而不是0V。

请告诉我导致问题的原因是什么、我如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallavi、

    感谢您的提问。 您是否能够在故障期间提供 INA、INB 和 OUT 的示波器截图?  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下面找到故障期间输入 A 和 B 以及输出的示波器截图。

     

    当 Vin 降至11.6V 时、输出电压降至1.1V、而不是0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallavi、

    根据数据表、最大 VOL (电压输出低电平)应为250mV。  

    我可以立即导致此问题的一件事是 VDD 上的100uF 电容器、您能否尝试用大约0.1uF 的较小电容器替换测试?

    我还将与我们的设计团队协商以了解其他可能。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、  

    感谢你的答复。 我在完全隔离窗口比较器的电路板中更换了 C5钽电容器(移除了电阻 R4、并切断了 R1和 R2之间的导轨)、输出下降小于10mV、这是很好的。  

    但是、在另一个未隔离窗口比较器电路的电路板上、我仍然看到 OUT/B 保持在1.1V 时的行为相同。 我在该板上仅删除了 C5。 我想知道 VSYS 上的100uF 是否会导致问题? 如果是,建议是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallavi、

    查看非隔离式原理图、也请移除 C8。  

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesse、  

    我移除了电容 C8、但输出电压没有变化、仍为1.11v。

    此致、  

    Pallavi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallavi、

    我已将您的调查结果转发给我们的设计团队、我将在获得这些信息后进行更新。

    Jesse  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Jesse。 我们将等待您的设计团队的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注意到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请对解决方案进行任何更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕拉维-杰西将于周一返赛。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pallavi、

    很抱歉、我已经为您的问题进行了仿真和测试。 我未能重复这个问题。

    在非隔离式电路板上运行测试时、它是否连接到 VSYS? 根据设计、可能会有另一条连接到输出上拉电阻器的路径导致此问题。

    Jesse