This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:齐纳二极管和 TVS 二极管

Guru**** 2580855 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191234/bq76200-zener-and-tvs-diodes

器件型号:BQ76200

你好。
请告诉我、是否可以使用齐纳二极管来保护 MOSFET 的栅极、如图(红圈)所示?


我怀疑、对于闭合晶体管 VT12和 VT13、充电器或负载侧的电压浪涌很大、

过多的电流可能会流经 VDZ12 -> R89电路、这将损坏驱动器芯片。


是否可以安装齐纳二极管来保护充电 MOSFET 的栅极(图中的一组 VDZx 和 Rb)?

我怀疑晶体管 VT9和 VT10关闭后、电流将流经 VDZx -> RB 电路、这会增加

电池的自放电。


是否可以在电池输出端使用双向 TVS 二极管(VDZ16),或者是否应该使用单向二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikhail、

    是的、您可以使用齐纳二极管、正如您为 DSG/CHG FET 圈出的那样。 但是、对于 PCHG FET、齐纳二极管(VDZ9)应翻转、因为这是一个 PFET。 如果 PCHG FET 尝试导通、它会正向偏置该齐纳二极管、PFET 不会导通。

    正确、尽管该器件没有进入引脚的最大电流、但过多电流流经 VDZ12至 R89可能会损坏器件。 您必须选择合适的 R89电阻来限制电流。 我觉得你的阻力是可以的。 我建议阅读 bq76200 、不要局限于简单应用原理图 应用手册。 详细介绍了栅极电阻、并讨论了如何使用齐纳二极管来实现 FET 保护( 第4.2节保护 FET 栅极和 DSG 引脚)。

    应用手册的第5节 CHG 电路中还讨论了 CHG 齐纳二极管。

    根据我的理解、在正常运行期间、齐纳二极管不会导通太多、如果 FET 导通、器件将栅极-源极电压驱动至~12V、 齐纳二极管将关断。 如果 FET 关断、器件将栅源两端的电压驱动至~0V (CHG 引脚在关断时将连接至 BAT 引脚、DSG 引脚在关断时将连接至 PACK 引脚)、因此齐纳二极管关断。 在瞬态期间、消耗可能会增加。

    是的、您可以使用双向 TVS 二极管。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的回复。 这就是我所需要的!!!