This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:如果在未连接电池的情况下应用 VIN (5V)、I2C 寄存器是否会显示默认值?

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191418/bq25180-if-vin-5v-is-applied-with-no-battery-connected-will-i2c-registers-show-default-values

器件型号:BQ25180

大家好、

如果在未连接电池的情况下应用 VIN (5V)、I2C 寄存器是否会显示默认值?
我想检查 VIN 是否具有上电复位功能。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    如果在没有电池连接到充电器的情况下在输入端施加5V 电压、I2C 寄存器确实会显示默认值。

    实际上、该器件具有上电复位功能。 仅当电池引脚和输入引脚上均未通电时、才会发生此复位。

    最棒的
    Mira