This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMQ61460-Q1:绝对最大值的查询 规格

Guru**** 2503965 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ61460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191321/lmq61460-q1-an-inquiry-for-absolute-max-spec

器件型号:LMQ61460-Q1

大家好、团队、

 

LMQ61460-Q1的数据表指定了 PGOOD 引脚的绝对最大规格最小值为0V。 与其他引脚不同,它不允许获得任何负电压(最小值=-0.3V)。 此外、如果不使用 PGOOD、则可以将其接地。

客户询问这一点。 最小值=0V 意味着即使对于一个位负电压也是不允许的。 在这种情况下、如果 PGOOD 连接到 GND、是否有可能施加相对于 GND 的负电压? 否则、PGOOD 和 AGND/PGND 之间不会有电势差? 请提供您的意见。

 

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    如果 PGOOD 连接到 GND、则它将始终为0V。 考虑到 AGND 和 PGND 在 PCB 上的某个点连接在一起、这使得 AGND 和 PGND 之间的电势相对接近。  

    因此、在这种情况下、如果未使用 PGOOD 功能、请将其连接到 GND。 如果需要 PGOOD 功能、请将其连接到不超过20V 的适当电压轨。

    此致、

    Jimmy