This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317电路结构回顾。

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191297/lm317-review-of-the-lm317-circuit-construction

器件型号:LM317

大家好、团队、

我想获取有关我设计的电路的反馈。
首先、规格 如下所示。
输入电压:9至24V
2.输出电压:2V 至5V
输出电流:200至700mA

电路中的电压
输入电容(Cin):C6 (1uF/50V/2012)陶瓷电容
2、可调节电容(CAdj):C7 (10uF/16V/2012)陶瓷电容
输出电容(Co):C8 (10uF/16V/2012)陶瓷电容
4. R8、R9 (60.4ohm/1%/3216):电阻将根据2.5V 的输出电压而变化。
5.保护二极管(D6、D7):MURS140-13-F/二极管公司

[问题]
1.设计的电路是否合理?
2.我想使用低成本保护二极管、您有没有推荐的器件?
3.我们需要以低成本的方式继续进行设计,是否有任何方法可以通过降低规格来降低部件的单价。 在上述器件中?

如果您需要任何其他信息、请回复。

谢谢。

此致、

不结盟运动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nam、

    您的电路设计通常看起来不错。  

    电容器的2012规格和电阻器的3216规格是什么? 它们看起来不像正常尺寸。  

    二极管应为低 VF 肖特基二极管 、例如 CUS10S30、H3F。  

    至于成本、您可以使用更少的 CIN 和 COUT。 CIN 为100nF、COUT 为1uF 即可。 数据表显示不需要 COUT、但如果没有任何输出电容、瞬态性能会非常差。 如果您不关心噪声性能和 PSRR、也可以完全删除 CADJ。  

    此致、

    Nick