This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:bq78350-R1可用性

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, BQ78350-R1, BQ78350-R1A, BQ76952, BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191657/bq78350-r1-bq78350-r1-availability

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQ76200、、 、BQ76952BQ34Z100-R2

我想知道 bq78350-R1以及 bq7693003和 bq76200目前和将来的可用性。  希望将这三个 IC 一起用于 TI 的一个大型客户的电池组设计。  目前、bq78350-R1显示无现货。  请有人联系我进行讨论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    BQ78350-R1目前不推荐用于新设计、由于 BQ78350-R1A 已发布、可用性将会较弱。 BQ78350-R1A、BQ769003和 BQ76200 的可用性应该没有问题。 但是、我建议切换到 BQ34z100-R2和 BQ76952电池电量监测计和监测计组合、因为这是一种更现代的解决方案、并且由于 BQ34z100-R2运行的 Impedance Track 算法、因此性能比 BQ78350-R1A 显著提高。

    谢谢、

    Kipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kipp,感谢您的答复。  可以直接向我发送电子邮件、以便我们可以进行一些更详细的沟通。  您建议订购哪些 EVM 以获得开发支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到 bq7695202没有库存、bq34z100PWR-R2也没有库存。  我需要知道、这些都是可用的、并且可以在我承诺之前获得短期信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    TI.com 库存显示我的末尾两个器件的库存、但这并不代表准确的供货情况、我将根据要求切换到电子邮件、并提供更多详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kipp、感谢您直接与我联系、并期待更好地了解如何才能更好地向前迈进。