This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:自动设置电流限制和看门狗保护

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188113/bq25790-auto-set-current-limit-and-watchdog-protection

器件型号:BQ25790

大家好、

您能告诉我以下问题吗?

是否能够根据实际输入电流自动更改 VBUS 输入电流限制(IINDPM)?

我提出这一问题是因为客户注意到一些 USB 适配器协商为 CDP (1.5A)、但实际电流能力仅为0.5A。 在这种情况下、灌电流器件吸收的电流大于其强制值、可能会导致压降并降至 UVLO 阈值以下。 是否能够将 IINDPM 设置为实际 VBUS 电流?

2. BQ25790是否具有看门狗监控器短路保护功能(允许器件不对极短路故障事件做出反应)? 我理解"否"、因为只有 VSYS_SHORT 没有延迟。

 BQ25790是否具有过 热保护看门狗监控器(JEITA 的 T3-T5)

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    [引用 userid="404214" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188113/bq25790-auto-set-current-limit-and-watchdog-protection ]1. 它是否能够根据实际输入电流自动更改 VBUS 输入电流限制(IINDPM)?[/报价]

    无法自动执行此操作、IINDPM 由连接到 ILIM_HIZ 引脚和 IINPDM 寄存器的电阻器的较低设置控制。 如果需要、您需要使用 MCU 将 IINDPM 设置写入 BQ25790。

    [引用 userid="404214" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188113/bq25790-auto-set-current-limit-and-watchdog-protection "]

    2. BQ25790是否具有看门狗监控器短路保护功能(允许器件不对极短路故障事件做出反应)? 我理解"否"、因为只有 VSYS_SHORT 没有延迟。

     BQ25790是否具有过 热保护看门狗监控器(JEITA 的 T3-T5)

    [/报价]

    不能、没有用于这些保护的看门狗。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    如果客户尝试检测 VBUS 电源、IINDPM 会因输入电流而异。 但考虑一下 VBUS 电压是5V。 例如、如果4.5V 设置为 VINDPM、BQ25790始终读取 VBUS 电压、对吧? 是否有任何引脚报告此情况? 我知道有一点要报告它。

    客户想要做的是检测 VBUS 过流或过压、并将其报告给主机 MCU。 (首选方法是由 BQ25790本身完成、但放弃了)

    如果有其他解决方案、请告诉我。

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    有关 VBUS 电压读数、请参阅数据表 第8.3.5.5节"默认 VINDPM 设置"。  如果转换器已经开始开关、可通过设置寄存器位 FORCE_VINDPM_DET=1来执行 VBUS0测量。 强制 VINDPM 检测只能在 VSYS_STAT = 0 (VBAT > VSYSMIN)时完成。 您还可以使用 VBUS ADC 在 VBUS 上进行测量、但请记住、这会将模拟值转换为数字值、因此可能不准确。

    对于 VBUS OCP 和 OVP、您可以参阅数据表第8.5.1.28节 REG2_FAULT_Status_0寄存器。 MCU 可以读取该寄存器中的数据并确定 VBUS OVP OCP 状态。

    此致。