This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360:从+24V 生成-15V 2.4A 电流

Guru**** 2385940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191390/tps54360-generate--15v-2-4amp-from-24v

器件型号:TPS54360

我想使用 TPS54360: TPS54360降压开关电源模块正负双电压| eBay 等同一芯片,从+24V 创建+/-15V,类似于 ebay 上的产品

15V 不是问题、因为我可以使用 WebBench、但-15V 不能在 WebBench 上工作。

我在 从降压稳压 器创建反向电源(修订版 B)中找到了一个示例、以在300mA 时创建-12v。  除了电阻分压器之外、我是否需要进行任何特殊更改以使其变为-15V @ 2.4a?  我不确定适合这种情况的电感器/二极管/电阻器是什么、如果有任何指针、我会很感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我随附 了一些可能有所帮助的应用手册。

    如果您使用与应用手册中相同的开关频率、则可以使用相同的电感器并调整反馈分压器

    输出电压为-15V。

    但是、需要调整补偿组件。

    这最好通过使用正输出 EVM 并转换为负输出和测试来完成。

    Thankse2e.ti.com/.../slva059b.pdf

    e2e.ti.com/.../6038.snva856a.pdf