This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C23:更换 EM2140P01QI 以支持 Stratix-10 FPGA 确认

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53688, TPSM846C24, TPSM8D6C24, TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191606/tpsm846c23-replace-em2140p01qi-to-support-stratix-10-fpga-confirmation

器件型号:TPSM846C23
主题中讨论的其他器件:TPS53688TPSM846C24TPSM8D6C24

您好的团队:

 我的客户希望在 Stratix-10平台中更换 EM2140器 件,起初,我们正在推广 TPS53688,但在了解他们的电源树后,我认为这将有很大的设计裕度。

 我看到 TPSM846C23MOLR 和 TPSM8D6C24MOWR 有两条建议、您能帮助确认我们是否可以与此 FGPA 匹配?

 太棒了!

 此处附上了供参考的规格:

 FGPA 系列:  1S065H2F35I2VG

 它似乎具有 SVID 功能,但规范确实提到了这一点。  

e2e.ti.com/.../EM2140P01QI_2C00_DC-power-spec.pdf

 2.原始设计要求:5.4V IN,0.85V40A 输出

 FPGA 规格:

e2e.ti.com/.../SPEC-FOR-stratix-10.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPSM846C24在两相配置中将支持0.85V @ 40A。  TPSM8D6C24双模块也是如此、鉴于这是一种双应用、这可能是一种更好的解决方案。  

    由于共享的规范看起来是中文的、因此我看不到的部分就是 Stratix 10对 VOUT_COMMAND 所期望的数据格式。  我认为 Stratix 10读取 VOUT_MODE (命令代码20)以了解两种器件都支持的 VOUT_COMMAND (命令代码21)数据格式。  

    凭借正确的命令支持、我看不到 TPSM846C23或 TPSM8D6C24不起作用的原因、但后者可能是更好的整体解决方案。