This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:额定电压为1.5V 至2.7V 的电池电压

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191623/bq25505-battery-voltage-with-1-5-to-2-7v-rating

器件型号:BQ25505
主题中讨论的其他器件:BQ25570

各位专家:

我们想问 的是、BQ25505RGRT 充电器 IC 是否支持额定电压为1.5V 至2.7V 的电池。
这种可充电额定值是否可行?

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    BQ25505不能设置为恒定电压低于2.1V、这是欠压设置。  一些客户通过使用 BQ25570并将电池连接到降压转换器输出来解决这一问题。

    此致、

    Jeff