请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
尊敬的导出:
我想知道 BQstudio 是如何执行电压校准的、因为 这里的校准文档 说我们必须使用两点
对于电压校准、但在 BQstudio 中、我们只需为每种电压类型提供一个电压。 您是否只校准偏移和增益
校准您使用0伏作为"另一个电压"吗?
谢谢、此致、
安德拉斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Andras、
我相信 BQStudio 会执行单点校准。 校准应用手册( 在2.1节校准精度中)提到了您可以执行的不同校准级别、两点校准将为您提供最佳校准精度、并允许您校准偏移。
以下 E2E 主题可能很有用、并会更详细地介绍这种类型的校准:
(+) BQ76952:电压增益校准-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
此致、
Luis Hernandez Salomon