This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:VSYS 调节

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187707/bq25790-vsys-regulation

器件型号:BQ25790

大家好、

您能告诉我电池存在时 VSYS 电压是如何调节的吗? 与电池电压相同? 还是 VSYSMAX_REG_ACC?

如果电池电压降至 VBATMIN 以下、 SYS 输出电压变为 VSYSMIN_REG_ACC?

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    由于 TI 美国正在度假、我将在明天结束时再次与您会面。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hiyashi-San、

    当电池存在时、系统电压将调节至电池电压+ 200mV、如 EC 表(VSYSMAX _REG_ACC)所示。

    当电池电压< VSYSMIN 或降至 VBATMIN (电池电量耗尽)以下时、系统电压将调节至 VSYSMIN + 200mV (也显示在 EC 表中)。 VSYSMIN 由电池单元设置决定、例如、对于2S 电池、VSYSMIN 将为7V、如果电池电压低于 VSYSMIN 或 VBATMIN、则系统电压将调节至7.2V。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    谢谢! 非常清晰。

    我想确认一点、 那就是 VSYSMIN 仅取决于电池节数? 它是否取决于电池充电曲线?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayashi-San、

    是的、没错。

    此致。