This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25961:20V 输入电压

Guru**** 2545150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25961

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191532/tps25961-20v-vin

器件型号:TPS25961

客户有一个测试项目:输入电压为20V、OVP 阈值为6V。

但建议运行条件为19V。

因此、客户担心这一点、并想知道此产品是否可以通过测试。

我如何回答这个问题?  

或者该器件不适合这种情况。

客户只需要 OVP 功能。 您有更好的建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    TPS25961器件可能不适用、因为它的额定直流工作电压为19V。 在客户应用中、20V 直流电是否可以输入? 另请检查 LM73100器件。

    此致

    Kunal Goel