This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:PVT 限制范围内的 VSENSE 最大/最小值

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54678, TPS62867
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191451/tps54519-vsense-max-min-over-pvt-limits

器件型号:TPS54519
主题中讨论的其他器件:TPS54678TPS62867

VSENSE 引脚用于通过设置为0.6V (典型值)的电阻分压器感测输出电压
不过、该引脚的实际感测限值 在数据表中与 P3相差0.594V (min) 0.600V (typ) 0.606V (max)。

℃在25 μ s 下列出。
我们需要知道 PVT 上的最大值/最小值、以了解输出电压变化-并进行相应的设计。

可以确认吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    未为此器件指定温度范围内的容差。  如果您需要整个温度范围内的容差、请使用引脚对引脚兼容的 TPS54678或 TPS54678。

    我们还有更新、更小、更便宜的 TPS62867系列。

    Chris