This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40345:请告诉我如何更改负载

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191324/tps40345-please-tell-me-how-to-change-the-load

器件型号:TPS40345

我想仿真由负载波动引起的纹波。

我想进行一个仿真来改变负载、例如5V/5A -> 5V/8A -> 5V/5A

(图像 USB type c load)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    这是 PSpice 还是 Webench 中的?

    在 PSpice 中、您需要向负载添加电流源、即分段式线性电流源或脉冲电流源。

    将负载电阻设置为1Ω Ω(5A @ 5V)、并将电流源设置为所需的2A 负载瞬态。

    在 Webench 的"Simulation"下、选择"Load Transient"选项。