请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76942 你好!
我使用 ALERT 引脚 在每个全扫描周期后生成一个中断、方法是在警报启用寄存器中设置一个 FULLSCAN 位并配置 ALERT 引脚本身。 我需要以固定的时间间隔获取 CC1值、手册中说该时间间隔应恰好为250ms。 但是、我的 ALERT 引脚每~130ms 触发一次。 每次读取后、我都会清除警报状态寄存器中的 FULLSCAN 位。 我是否遗漏了什么?