This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS826711:TPS826711的热阻数据

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS826711, TPSM82821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190806/tps826711-the-thermal-resistance-data-of-tps826711

器件型号:TPS826711
主题中讨论的其他器件: TPSM82821

大家好、

RθJA Δ I 与许多因素相关。 RθJA 板上的 Δ I 不一定与数据表相同、因此是否有任何方法可以评估结温?

您能否在下表中提供参数? 如果不是、不提供该信息的原因是什么? 谢谢。

此致、

Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    感谢您的参与。  

    [引用 userid="528809" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190806/tps826711-the-thermal-resistance-data-of-tps826711 RθJA 因为与许多因素相关。 客户电路板上的 μ RθJA 不一定与数据表相同

    是 的,您答对了 RθJA 取决于本应用手册中定义的许多因素- 半导体和 IC 封装热指标(修订版 C)(TI.com) 。  您可以为您的电路板评估 RθJA μ F、并从中计算 结温。 另一种方法是使用热感图像来测量外壳温度、该温度大约被视为 EVM 用户指南中给出的结温。(TPS826xxEVM-646用户指南(修订版 D)(TI.com))

    [引用 userid="528809" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190806/tps826711-the-thermal-resistance-data-of-tps826711 ]\n 您能否在下表中提供参数? 如果不是、不提供该信息的原因是什么? [/报价]

     由于 TPS826711是一款旧器件、因此此时的热指标参数不是模型。  没有具体的技术原因不提供它。

    如果您正在寻找新模块、我建议您使用我们的新模块 TPSM82821 (TPSM8282x、TPSM8282xA 1A、2A 和3A 高效降压转换器 MicroSiP 电源模块及集成电感器数据表(修订版 F)(TI.com)

    如果您需要进一步的支持、请告诉我。

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Moheddin、

    感谢您的支持。

    我能否使用热成像仪测量外壳温度、然后使用以下公式计算结温? 谢谢。

    您的意思是" 、如 EVM 用户指南中所述、该值大致被视为结温"。 谢谢。

    此致、

    Charlie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charlie、

    [引用 userid="528809" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190806/tps826711-the-thermal-resistance-data-of-tps826711/4489515 #4489515"]我能否使用热像仪测量外壳温度、然后使用以下公式计算结温?[/quot]

    您可以使用此公式计算结温。 但这里 的 RθJA 不是数据表中提到的值、因为该值是针对该特定 EVM 进行仿真的、对于客户电路板、该值会有所不同。 由于它取决于本应用手册中定义的许多因素- 半导体和 IC 封装热指标(修订版 C)(TI.com) 。

       您可以为您的电路板评估 RθJA μ F、然后通过使用给定的公式计算结温。    

    [引用 userid="528809" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190806/tps826711-the-thermal-resistance-data-of-tps826711/4489515 #4489515"]您的意思是" 这大概被视为 EVM 用户指南中给出的结温。" [/报价]

    TPS826711是一款低功耗器件、功耗极低、因此温升极小。 因此、您可以将热像测量的外壳温度近似为结温。  

    您现在有2个选项、

    1.查找客户电路板的 RθJA 并使用公式计算结温。

    2.使用 热像测量外壳温度,并将其估算为结 温 ,因为它是一款低功耗器件。(注:对所有器件无效)

    谢谢、

    此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Moheddin、

    感谢您的支持。

    此致、

    Charlie