This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62802:电感器选择配置模式。

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191357/tps62802-inductor-selection-configure-mode

器件型号:TPS62802

电感器新器件创建中的上述部件要求使用 mm2的尺寸进行封装、但提到的尺寸是(x、Y)如何将 x、y 的尺寸转换为尺寸 mm2的尺寸。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    我猜您正在使用 WEBENCH。 只需输入"x"乘以"y"值、即可作为电路板上电感器占用的面积。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试过这种方法。但在建议的器件中、实际 提到面积 为5.8mm2、x1.8mm、y 1.07mm、如果相乘、则意味着我们得到的只有4.38mm2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    WEBENCH 实际上在 x 和 y 参数中都增加了1mm、以满足 PCB 间距要求。 如果您在指定的 x 和 y 尺寸上均增加1mm、则会达到5.8mm2。

    此致、

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 varun