This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170-EVM-BIDIR-EVM 偏置电源和 R4

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191145/lm5170evm-bidir-lm5170-evm-bidir-evm-bias-supply-and-r4

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

你好

我对 EVM 板的启动感到困惑、我在升压模式24/48上工作。 我想先运行电路板而不安装 R4电阻器、那么我是否能够在 J17 PIN5上仅使用外部3.3V 电源启动电路板? 我想使用板载10V AUX 电源、那么我是否能够在没有 R4的情况下使用该电源? 根据我的理解、如果在 LV 12V 端口提供电压电源、R4电阻器会上拉 UVLO 以启动板。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salman、

    您可以 在 J17 PIN5上使用外部3.3V 电源启动电路板。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,冯智

    感谢您的回复