This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:EN 引脚100Hz PWM 控制

Guru**** 2533130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190811/tps25940-q1-en-pin-100hz-pwm-control

器件型号:TPS25940-Q1

尊敬的专家:

客户希望使用100Hz (50%占空比) PWM 信号来控制 EN 引脚。 没关系吗?

C (dVdT)= 0.8nF

ton (dly)+tOFF (dly)=220+2=222us、远低于100Hz (10ms)。 应该可以、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    明天我会回来。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    没关系。

    此致

    Kunal Goel