This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A74:关于输出精度

Guru**** 2550410 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191039/tps7a74-regarding-to-the-output-accuracy

器件型号:TPS7A74

大家好、团队、

我收到了客户的问题。

输出精度是否具有以下特性?

内部基准误差(0.641~0.659)

负载调节误差(0.33)

内部基准列为0.641 - 0.65 - 0.659 [V]、读数为0.65V±1.38%。 如果必须单独考虑这些误差、则 VREF 误差±1.38%和输出精度±1.5%会导致最坏情况下的输出误差接近±3%。

此致、

Masa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、  

    我们在 DS 中的数字往往较为保守。 尽管如此,其中一些数字将更加严格,但它们是指导。  

    每行都是单独测试的、但这并不意味着我们可以添加它们。

    输出精度应包括 Vref 误差和任何其他内部精度、这意味着 Vout 的精度是在输出端测量的、我们可以看到、在中是全局测量。  

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar、

    感谢您的解释。

    此致、

    Masa