This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:实现 LM25141-Q1的30A 输出电流

Guru**** 2767605 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141, LM25149, LM25141-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191003/lm25141-q1-to-achieve-30a-output-current-of-lm25141-q1

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件:LM25141LM25149

您好、先生、

是否有一些参考 电路可增强 MOSFET 驱动能力? 我的客户希望实现 LM25141的30A 输出电流。 我使用计算工具来发现由于同步 MOSFET 损耗更高、效率非常低。  

此致、

Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    您可以使用快速入门计算器来检查功率损耗。 您的工作条件是什么(输入电压、输出电压、FSW)? 您可以随时向我发送一个快速启动文件来查看。

    如果您使用的是 LM25141-Q1 42V 控制器、则40V FET 应该正常。 以 Infineon 的用于 OptiMOS6 FET 的 LM25149 EVM 为例(这些也是 Q 级)。 请注意、FET 必须为逻辑电平、Rdson 的额定电压为 Vgs = 4.5V (这不应成为问题、因为大多数40V FET 符合此标准)。

    此致、

    Tim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!

    请参阅随附 的快速启动文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Wenting。 我现在来看一下、并回复您的电子邮件。