This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电机#39的电流保护

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS4811-Q1, TPS1663, TPS2663, TPS2661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185488/motor-s-current-protecting

主题中讨论的其他器件:TPS4811-Q1TPS1663TPS2663TPS2661

尊敬的团队:  

我们的客户有以下问题

我正在尝试在我们的机器中使用的电机上找到一种保护解决方案/方法  

我们希望使用电子电路(电子保险丝),而不是使用 CB (电气机械断路器)  

此电机的标称电流为8A、但我们应该让更大的电流(16A 持续1秒)通过此 E -保险丝以提供电流

性能需求  

您是否有可执行此操作的器件的建议?

此致、
William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    感谢您的查询。 您可以共享输入电压值吗?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    48V 正常。

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    TPS48110-Q1可在此处使用。 可以使用  TPS48110-Q1 TMR 引脚上的电容器对过流延迟进行编程

    如果您有任何疑问、请浏览产品数据表并告知我们。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    TPS4811-Q1似乎适合我们的应用

    但我们需要该器件经过 UL 认证/批准

    你能提供建议

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    只有集成器件才能获得 UL 认证。  

    请 考虑并联3个 TPS1663/TPS2663以满足您的要求。  有关并行操作的更多信息、请参阅 TPS2663电子保险丝的并行操作。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    TPS2661/3似乎不适合我们的应用、因为固定时间为25ms、这些器件将通过过流传递到负载、然后将其调节为经调整的过流、 而在我们的应用中、需要让负载消耗1s 16A 的电流、而过流为10A

    此致、
    William

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 William:

    1S 的时间很长、应视为直流操作。 您需要为您的应用将过流阈值设置为16A。

    此致、

    Rakesh