This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518:设定的电流不流动

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92518
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189045/tps92518-the-set-current-does-not-flow

器件型号:TPS92518

我正在考虑使用 TPS92518的电路。
如附件所示、我将电流限制电阻器值设置为1A、但实际上只有217mA 的电流。
由于尚未使用 SPI、因此寄存器值将是默认值、因此我认为它将是500mA、
实际上、只有217mA 的电流在流动。
原因可能是什么?

e2e.ti.com/.../1376.LED_5F00_Board3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已将您的主题分配给了我们的专家。 由于人民币节假日、重放可能会有一些延迟。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    您能否帮助提供 LED 灯串电压和开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED 灯串电压为9V。
    我假设开关频率是默认值、因为我不使用 SPI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    根据数据表中的公式(30)、峰值电流阈值为128/100/0.25=512mA。 但是纹波电流为 Vled*TOFF/L~=600mA。 我怀疑会触发电流限制以限制输出电流。 是否可以尝试将寄存器 LED_PKTH_DAC 设置为更大的值?