This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220上的连接类型识别错误。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184985/hd3ss3220-wrong-recognition-of-attached-type-on-hd3ss3220

器件型号:HD3SS3220

您好!

CPU 通过 HD3SS3220上"连接状态和控制寄存器"的 ATE_STATUS[7:6]识别 USB 主机/器件

以下情况是 CPU 的正确识别。

  • "PC"-> Attached_State_[7:6]为10 - Attached.SNK (UFP)
  • "mouse"-> Attached_State_[7:6]为01 - Attached.SRC (DFP)
  • "USB HUB 不能通电"-> Attached_State_[7:6]为01 - Attached.SRC (DFP)

但是、在使用"USB Dog with PD"的情况下、CPU 识别错误。

  • "USB Dog with PD (Power)"-> Attached_State_[7:6] is 10 - Attached.SNK (UFP)

已连接正确的。SRC 模式。

通用控制寄存器为0x02 (DRP 执行 TEST.SNK)。   请告知我们如何解决此问题?

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带 PD 的 USB 狗是 DFP 还是 DRP? hD3SS3220默认为 try.snk?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Brian -San

    很抱歉耽误你的回答。

    HD3SS3220默认为 Try。SNK。

    我的客户不知道带 PD 的 USB 狗的模式。   但该 USB 狗部件号是 "HP(Inc.) 1PM64AA#UF HP USB-C 微型底座"。

    是否可以回答我们的问题?

    谢谢、此致、
    M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查 PD、如果  带 PD 的 USB 狗 也是 try.snk、则可以  是 attached.SRC 模式。

    此致

    Brian