请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 您好!
CPU 通过 HD3SS3220上"连接状态和控制寄存器"的 ATE_STATUS[7:6]识别 USB 主机/器件。
以下情况是 CPU 的正确识别。
- "PC"-> Attached_State_[7:6]为10 - Attached.SNK (UFP)
- "mouse"-> Attached_State_[7:6]为01 - Attached.SRC (DFP)
- "USB HUB 不能通电"-> Attached_State_[7:6]为01 - Attached.SRC (DFP)
但是、在使用"USB Dog with PD"的情况下、CPU 识别错误。
- "USB Dog with PD (Power)"-> Attached_State_[7:6] is 10 - Attached.SNK (UFP)
已连接正确的。SRC 模式。
通用控制寄存器为0x02 (DRP 执行 TEST.SNK)。 请告知我们如何解决此问题?
谢谢、此致、
M.Hattori。