This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2549:具有 DCP 且无电缆补偿的此 IC 的应用

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191279/tps2549-application-of-this-ic-with-dcp-and-no-cable-compensation

器件型号:TPS2549

您好!

我希望使用 USB-A 专用充电端口(DCP)、数据表中的一些器件我不清楚。 对于我们的应用、我们希望使用更短的电缆(小于3m)为基本 USB-A 产品充电。

1) 1)您能否在不使用电缆补偿的情况下使用此 IC? 如果是、您对 CS 引脚执行什么操作? 保持悬空? 连接到 GND/VIN?

2) 2)如果我只想充电、我不需要 DM_OUT/DP_OUT、对吧? 我可以让它们保持浮动?

在数据表的"典型应用"部分中、它提到 DM_OUT/DP_OUT 转到"主机控制器"、但我不理解它在此设置中的用途、因为在这种情况下它无法从主机控制器发送/接收数据。 如果我只想充电、可以接受将 DM_OUT/DP_OUT 引脚悬空、对吧?