This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63802:适用于多无线协议的电源

Guru**** 2928600 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63802EVM, TPS63802, TPS631010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1180199/tps63802-power-for-multi-wireless-protocols

器件型号:TPS63802
主题中讨论的其他器件: 、TPS631010

大家好、TI 支持论坛、

有关我们正在研发的可穿戴产品的一些事实:

1) 1)产品由标准的3V7 1000mAh 锂聚合物/磷酸铁锂可充电电池供电。 这表示输入电压范围为3V 至4V2。

2) 2) 3个无线模块、1个2.4GHz 模块、 1个865MHz–867MHz 模块和1个1.2GHz - 1.7GHz 模块、一些 LED、1个17 Ω 磁蜂鸣器、1个加速计等需要3V3电源

3) 3)最坏情况下所需的电流低于600mA 峰值、平均电流要小得多。

4) 4)当产品处于睡眠模式时、所需的平均电流约为200-350uA。 在深度睡眠模式中、电流小于10uA。

5) 5)电池使用便宜且常见的 TP4056电池充电器 IC 充电。

6) 6)由于这是可穿戴设备、我们的2层 PCB 上也存在空间受限的情况。 此外、我们的 PCB 仅是0.8mm 厚的2层电路板!

我们通过   使用上述电池和标准 AP2114 LDO 为原型供电、对原型进行了测试。 它工作正常、但我们无法充分利用电池容量。

@一直在寻找一款出色的降压/升压直流/直流转换器、该转换器将采用3至4V2输出电压、并输出3V3的电流至少为600mA。 我们要求转换器本身在空载时消耗尽可能少的电流、同时仍保持开关状态、因为它将在整个产品寿命期间始终处于通电状态、永不关闭状态。 在网上花了一些时间之后、我们决定使用 TPS63802DLA。 我们已经查看了数据表、并订购了 TPS63802EVM (仍在使用中)。 这是一个相对较新的芯片。 我们还了解了 Webench 设计。

请告知我们  在设计 /使用 TPS63802时应考虑并牢记的任何要点、因为这将是一种新设计、如果需要、我们仍可进行更改。

 我们打算让 TPS63802直接为应用供电 、以代替 LDO。 这是否正常?

根据上面提供的信息、您认为  TPS63802适合我们这样的应用。 如果没有,为什么?!

我们乐于接受您可能推荐/建议用于 此应用的备选、更合适的转换器芯片建议。

提前感谢、

SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    感谢您考虑使用 TI 的 Evice。

    关于直接替代 LDO、请非常注意开关噪声、并确保它们在下一级可用于负载。 如您所知。 LDO 的输出始终比转换器更低。

    对于器件建议、TPS631010可能更适合您的情况。 随附的数据表即将发布。

    Regardse2e.ti.com/.../TPS631010.pdf

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO:

    感谢您的回复和建议。

    是的、我们知道开关噪声。 我们还对 认证时的"发射掩膜"感到关切。

    总之、我们看到了一些帖子、其中有几个帖子位于此处:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/918076/tps63802-need-assistance-to-identify-causes-for-tps63802dlar-ic-burn-out

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/886827/tps63802-output-ripple-voltage-is-almost-2-vpp

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/898922/tps63802-can-t-make-this-part-work

    我们打算运用以下方面的经验:

    https://www.ti.com/lit/an/slva773/slva773.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slyt614/slyt614.pdf

    PCB。  您认为我们的2层0.8mm 厚 PCB 适合 TPS63802运行吗?还是我们必须拥有4层电路板(我们的设计在2层上运行良好、成本也非常关键!!!)

    谢谢、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    是的、这些应用手册非常好、有助于实现良好的 PCB 布局。

    除了较差的 EMI 性能外,还可以接受2层。 但很抱歉、我没有日期来分享2层和4层之间的 EMI 差异。

    我想采用2层而不是4层、因为我 认为 EMI 性能的差异在您的情况下是可以接受的。  低电流和电压。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO:

    请检查两个2层 PCB 布局:

    布局1: https://we.tl/t-ZvZ4xeKjCD

    布局2: https://we.tl/t-FRe62kS7hb

    我们在"布局1"中的电感器焊盘周围放置了导孔、就像射频 PCB 传输线一样。 这在 EMI 方面是否有帮助? 此外、我们担心这些过孔会增加每个电感器焊盘和接地之间的杂散电容、这对 TPS63802性能是否重要? 这是否正常、或者您是否建议不要使用"布局2"之类的通孔?

    谢谢、此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    似乎链接共享被 TI 阻止。 您能否分享一些有关您的布局的图片?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局1:

    布局2:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我认为两者都是可以接受的。

    老实说、我不确定哪一个在 EMI 方面会更好、但 TPS63802在两种布局下都是可以的。

    让我感到困惑的另一件事是、为什么您不将电容器的 GND 直接连接到 GND 网络、将它们分开并不是一个好主意、对吧?

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO:

    顶部:

    底部:

    是的、您答对了、最好将它们分开。 我们没有将它们分开! 在我们之前发送的两个布局中、它们都已连接。 输入和输出电容器都直接连接到两层上的接地端。 这是一个略有修改的版本。 我们已经移动了连接到 FB 的 Vout 布线、因此您可以清楚地看到两层上的 GND 层。

    请分享您的想法?

    谢谢、此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Sid、

    从我的角度来看、我认为这两种布局都是可以接受的。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    您是否对布局有任何疑虑?  我看到 您单击了"这未解决我的问题"按钮。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TAO:

    很抱歉、尚未解决。 我只是想阻止该线程自动关闭。

    我们的 PCB 已准备就绪、组件和 PCB 均已发货。 一旦他们到达、我们打算立即让我们的 EMS 组装供应商为我们组装电路板。 在我们检查一切运行良好后、我们将关闭此主题。

    谢谢、此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    没关系。

    我认为您仍然对布局感到担忧、需要在此处进行更多讨论。

    我的错误是试图在你不知道的情况下关闭这个线程。 好的、让我们保持这个线程打开、直到反向被固定。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sid、

    我忘记了我们应该及时关闭 E2E 主题、因此很抱歉、我必须关闭这个主题。

    如果您需要更多讨论、请打开另一个。

    此致

    TAO