This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:LM5170-EVM-BIDIR - ISETA 设置

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191130/lm5170evm-bidir-lm5170-evm-bidir--iseta-settings

器件型号:LM5170EVM-BIDIR

您好 TI 团队

我对 ISETA 信号有一个困惑、用户指南说在 ISETA 引脚上施加0至1.5V 的模拟电压。 那么、我需要一个具有 DAC 的外部电源、或者我应该为该电源做些什么? 首先、我想使用板载外部电压环路控制。 那么、在本例中、我应该选择什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Salman、

     如果在电压模式下使用 EVM、则无需外部电源。 外部电压环路会调整 ISETA。

    如果要对输出电流进行编程、则需要使用外部电源。

    请不要再问同样的问题两次、这会浪费我们的时间。

    此致、

    Feng Ji