This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27520-G4:由于长期存储、RM 值会发生变化

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCRA0, GPCRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1189705/bq27520-g4-rm-value-shifts-due-to-long-term-storage

器件型号:BQ27520-G4
主题中讨论的其他器件:GPCRA0GPCRB

当电池在断电的情况下长时间连接和存储时、由于待机电流、电池电量耗尽、但 RM 值接近充满电的值。 原因是什么?

如果放电电流在某种程度上较高、则 RM 值不会偏离、但如果放电电流较小、RM 值是否会偏离?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    监测计未检测到待机电流可能是配置问题。

    "初始待机电流"是否与系统待机电流匹配? 死区是否设置为低于待机电流?

    更多信息,请参阅 TRM 2.13 StandbyCurrent():0x18和0x19

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

     "初始待机"设置为-10mA、"死区"设置为5mA。
    实际待机电流将为0.6mA。

    在这种情况下是否会有任何偏差?

    此外、如果存储在低温环境中、偏差会增大吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种选择是减少死区、以便检测到待机电流、但由于待机电流小于1mA、我认为这是不可能的。

    另一个选项是使用 REST 时计算能力的测量仪表功能 。请参阅 TRM 第5.1.7节"退出电流"、"DSG 放松时间"、"Chg 放松时间"和"退出放松时间"

    另外、请确认是否已将正确的匹配化学成分编程到监测计中、并且学习周期已完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    退出电流设置为20mA、DSG 放松时间和 Chg 放松时间设置为60秒、因此器件处于放松模式。

    ChemID 设置正确且学习周期完成。
    低温环境中的存储是否会影响 Ra 表的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温度有多低? 为了实现低温优化、您可以使用 GPCRA0和 GPCRB 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。
    环境将约为0至10°C
    我将考虑 GPCRB、它还考虑低温。