This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:bq34110能否使用固定 EDV 算法?

Guru**** 2502935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110, BQ4050, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191061/bq34110-can-bq34110-use-fixed-edv-algorithm

器件型号:BQ34110
主题中讨论的其他器件: BQ4050GPCCEDV

TI 硕士、

bq34110是否可以使用固定 EDV 算法?

例如、与 bq4050类似、使用了固定 EDV 算法。

因为 CEDV 算法太复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常易于使用 GPCCEDV 工具来获取 CEDV 算法的所有系数。