This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220EVM-744:将 BQ27220EVM 直接与微控制器搭配使用

Guru**** 2592620 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ27220, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190698/bq27220evm-744-using-the-bq27220evm-directly-with-a-microcontroller

器件型号:BQ27220EVM-744
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ27220BQSTUDIO

您好!

我们希望将 BQ27220EVM 与 POC 集成。 EVM 数据表显示需要 EV2400  

使用此 EVM。 该 EVM 是否可以直接使用? 我们尝试从器件读取温度寄存器(标准命令)、

但 BQ27220在地址上是 NAK、(7位地址55h)物理总线显示 AA。 我们能够从同一总线读取串行闪存。 我们尝试以100和400kHz 的频率进行读取。  

我们已连接 EVM 上的以下引脚

3.7V 电池至 PACK+和 PACK-

SDA

SCL

GND

未连接外部 VCC

SDA 和 SCL 上拉分流器断开

SDA 和 SCL 上拉电阻位于我们的控制器板上、这些电阻为2200欧姆、拉至3.3V  

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您可以使用配备您的设置的微控制器与 BQ27220 EVM 进行通信。 确保微控制器可以处理时钟拉伸。

    bqStudio 使用 EV2400 、我们建议使用 bqStudio 开始评估、因为它使配置和测试过程更加轻松。 与微控制器相比、我们还可以使用已知设置更好地解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是我们的地址波形的屏幕截图、我们在这里是否缺少一些内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、VDD 上的电压为0伏。 此 EVM 的运行方式与未通电类似。  

    如果我们连接了 I2C 总线并且有电池(>3.5V),那么 I2C 接口应该运行,VDD 应该读出1.8V 对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 同意