This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:器件是否可用于低输入电压(0.7V)条件

Guru**** 2511725 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2116, TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1190776/tps2116-whether-the-device-is-usable-in-the-low-input-voltage-0-7v-condition

器件型号:TPS2116
主题中讨论的其他器件: TPS22953

在 TPS2116的数据表中、输入电压要求大于1.6V、但我们应用中的最小电压可能为0.7V

在数据表第6页的"性能"列中、 器件的 Ron 和 VIN 值是相关的。 如果在0.7V 场景中使用、Ron 会达到多少?

如果该器件不适用于0.7V 应用、是否有其他器件建议?(0.7V-3.3V、最大300mA 、低导通电阻、小尺寸)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TPS2116不适用于0.7V 应用。 此器件仅适用于低至1.6V 的电压。  

    相反、我建议使用两个 TPS22953负载开关为多路复用器供电。 (0.7V 至5.7V)。 您仍需要至少2.5V 的偏置电压。  

    要为具有负载开关的多路复用器供电、您将需要一个具有反向电流阻断和无快速输出放电的器件。 一个器件使用的 EN 信号将通过逆变器、然后用于控制第二个器件。 另一种控制方法是使用具有两个输出的 MCU、其中一个器件会等待打开/关闭一个器件、等待一个轻微延迟、然后打开/关闭第二个器件、以避免任何通道间导通。

    此致、  

    Elizabeth