主题中讨论的其他器件:TPS6594-Q1
你好
我想使用 I/O USB 接口适配器在 TPS65941212EVM 板上的 PMIC (TPS6594-Q1)和主机 PC 之间建立 I2C 通信。
我已将 USB 适配器的第6个引脚连接到 EVM 的接地端
USB 适配器的第9引脚 连接到 EVM 的 SCL1/SCK
USB 适配器的第10个引脚 连接到 EVM 的 SDA/SDI
USB 适配器中的 REST 引脚无人值守
您能否详细说明一下如何建立 I2C 通信接口
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我想使用 I/O USB 接口适配器在 TPS65941212EVM 板上的 PMIC (TPS6594-Q1)和主机 PC 之间建立 I2C 通信。
我已将 USB 适配器的第6个引脚连接到 EVM 的接地端
USB 适配器的第9引脚 连接到 EVM 的 SCL1/SCK
USB 适配器的第10个引脚 连接到 EVM 的 SDA/SDI
USB 适配器中的 REST 引脚无人值守
您能否详细说明一下如何建立 I2C 通信接口
您好、Harsha、
请确保为 EVM 提供 VCCA 3.3V。
尽管您可能已经在以下主题中建立了 I2C 通信:
谢谢、
Daniel W
Daniel、您好!
是的、我已经使用 USB2.0电缆和 EVM 建立了 I2C 通信。但现在我想与 PMIC 建立独立的 I2C 通信、而无需板载 AEVM 控制器的任何支持、但只需借助 TI 的 USB 接口适配器软件狗。这是可行的吗? 作为自定义电路板设计的下一步、我需要稍后在独立 PMIC 中加载.bin 文件、以便在外部使用此软件狗。 请您详细说明我可能如何做到这一点吗?
此致、
Harsha
您好、Harsha、
有关对 PMIC 进行编程的要求的详细信息、请参阅此应用手册。
https://www.ti.com/lit/pdf/slvaf93
谢谢、
Daniel W