This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2985A:-10DBVT

Guru**** 2439710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1191258/lp2985a--10dbvt

器件型号:LP2985A

您好!  

能否将 LP2985A-10DBVT 用于12 VDC 输入和10 VDC 输出? 数据表显示、新芯片的输出电压范围为1.2V 至5.0V、但传统芯片似乎具有10V 输出。 我很困惑、如果我获得 LP2985A-10DBVT 并将其用作固定10V 稳压器会怎么样。

感谢你的帮助。

谢谢、

Madjid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Madjid,  

    您可以使用 LP2985A-10DBVT 将12V 调节为10V、此 OPN 具有传统芯片。 LP2985A-33DBVRM3器件具有数据表所参考的新芯片。  

    我希望这对您有所帮助、

    Erin