This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53688:ECRHC008 TPS53688EVM 问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-TO-GPIO2, TPS53688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187066/tps53688-ecrhc008-tps53688evm-issue

器件型号:TPS53688

 您好的团队:

 我正在使用 ECRHC008 TPS53688EVM 进行调试、发现了一些问题、您能帮您了解一下吗?  太棒了!

 USB 连接:

 我使用 USB-TO-GPIO2 (2022 Outlook 标签)连接 EVM、但发现以下错误消息:(但我使用的是2006版本、它正常工作)

 我是否必须使用 USB-TO-GPIO 而不是添加2个编程器?

 输入电压范围:

   根据 TPS53688和 CSD95410的规格、它们均可支持5V 输入。 因此、客户希望保留他们的旧电源树为该 EVM 提供5V 电压、但似乎无法正常工作。 6V 输入电压可以正常工作。

 是否有任何设置需要我们使用12V 或6V 以上的电压?

 此处随附的 Monito 状态屏幕截图:

 

 Tks 供您检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、  

    Fusion GUI 7.7.1不支持 USB 适配器2022。  

    具有6A 等较低的输入电压会增加输入电流、但它应该起作用。  

    最棒的

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

     Tks 供您发表评论。

     我将应用另一个版本的调试工具来使用。

     您是否意味着较低的输入电压需要高输入电流来确保足够的输出功率?

     电流直流电源的最大电流为5A,因此我认为这是问题所在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、  

    是的、较低的电压需要较高的电流、以确保输入端的功率与电源输出端相同。  

    最棒的  
    Ryan